Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauser Flow
-Endress+Hauser Flow is al meer dan 45 jaar actief in de wereld van de industriële flowmeettechnologie voor vloeistoffen, gassen en stoom en is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler. Het bedrijf, dat geavanceerde, op maat gemaakte meetinstrumenten levert - van communicatiegeschikte afzonderlijke meetpunten tot complete oplossingen voor hoogwaardige procesbewakingssystemen - heeft meer dan 2340 mensen in dienst op zeven locaties in Zwitserland, Frankrijk, Indiana (VS), India, China, Brazilië en Duitsland.
Endress+Hauser breidt uit. In de afgelopen vijf jaar is het aantal werknemers in de vestiging Reinach in het Zwitserse kanton Basel-Landschaft met 20 procent gegroeid tot meer dan 2000.
Tegelijkertijd is het aantal geproduceerde eenheden aanzienlijk toegenomen en is het assortiment digitale oplossingen uitgebreid. De specialist in meet- en automatiseringstechnologie investeerde 60 miljoen Zwitserse frank in de Reinach-campus. Het geld werd gebruikt voor het uitbreiden van het aantal werkplekken, het uitbreiden van het aantal leerlingplaatsen en het uitbreiden van de digitalisering.
Na het begin van de funderingswerkzaamheden in 2019 vierde Endress+Hauser op 1 juli 2022 de opening van het bijna 150 meter lange gebouw in Reinach. Voor de realisatie van het bouwplan werd gebruikgemaakt van beschikbare panden en een bestaand gebouw in de Kägenstrasse. Voor het nieuwe gebouw, met een oppervlakte van meer dan 25.000 vierkante meter, wat overeenkomt met ongeveer vier voetbalvelden, werd ongeveer 19.000 kubieke meter beton en 2200 ton gewapend staal gebruikt.
Het nieuwe gebouw is de thuisbasis van Endress+Hauser Flow, het productcentrum voor flowmeettechnologie, evenals Endress+Hauser Digital Solutions, dat binnen de Group verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met digitale communicatie en automatisering. De eerste werknemers hebben al hun intrek genomen in het gebouw.
Met het nieuwe gebouw speelt Endress+Hauser in op de aanhoudende vraag naar hoogwaardige instrumenten en oplossingen voor Industrial Internet of Things (IIoT)-omgevingen in de procesindustrie. Vloeistoffen en gassen moeten altijd met een hoge mate van nauwkeurigheid worden bewaakt, gemeten en geregeld. Het belang hiervan zal alleen nog maar toenemen gezien de wereldwijd steeds strenger wordende overheidsvoorschriften en striktere eisen op het gebied van kwaliteit en milieubescherming.
Endress+Hauser Flow heeft op deze ontwikkeling gereageerd, zijn assortiment uitgebreid en het aantal geproduceerde eenheden in het afgelopen decennium verdubbeld. Dit heeft geleid tot meer banen en een uitbreiding van de productiecapaciteit. Met de meest recente ontwikkelingen toont het familiebedrijf zich duidelijk loyaal aan Reinach en de regio Basel, waar de Group stevig verankerd is.
Als gevolg van de uitbreiding zullen in alle gebouwen ongeveer 1050 werknemers werkzaam zijn. De extra ruimte zal worden gebruikt voor collectieve werkplekken. "In de geest van 'Het Nieuwe Werken' voeren we activiteitgerelateerd werken in. Er zullen verschillende werkplekken beschikbaar zijn voor verschillende activiteiten, wat betekent dat onze werknemers de plek kunnen kiezen die het best past bij hun individuele taken", zegt Mirko Lehmann, Managing Director van Endress+Hauser Flow.
Speciale samenwerkingszones, zoals Innovation Labs, of projectzones bieden verschillende afdelingen bovendien de mogelijkheid om samen te werken aan langlopende projecten. Werknemers kunnen kiezen tussen een vaste of gedeelde werkplek. Heldere, vriendelijke ruimten en een moderne infrastructuur hebben ook een positieve invloed op de werkomgeving.
Voor Endress+Hauser betekent de basis leggen voor de toekomst ook investeren in de werknemers van morgen. In het nieuwe gebouw zijn leerbevorderende ruimten te vinden, zoals werkplaatsen, laboratoria en opleidingslokalen. Hierdoor kan het aantal leerlingplaatsen worden uitgebreid.
Op dit moment worden er 43 leerlingen in acht beroepen opgeleid. Vanaf augustus zullen bijna 50 leerlingen worden opgeleid in 11 beroepen. Verwacht wordt dat dit aantal de komende vijf jaar zal stijgen.
Per jaar kunnen ongeveer 4000 bezoekers deelnemen aan de nieuwe fabrieksrondleiding en het hospitalityconcept ervaren. Dit concept bestaat uit een heringerichte receptie en een nieuw bezoekerscentrum met onder meer "Flow Experience", een geïntegreerde ruimte van 2000 vierkante meter waar het merk Endress+Hauser en de flowinstrumenten kunnen worden ervaren voordat wordt deelgenomen aan een rondleiding door de fabriek.
Endress+Hauser gebruikt het nieuwe gebouw bovendien om zijn voortdurende bedrijfsgroei nog meer in overeenstemming te brengen met zijn ecologische en sociale verantwoordelijkheden. Een van de doelstellingen van de duurzaamheidsstrategie van Endress+Hauser Flow is dat de gebouwen van het bedrijf in Reinach in 2030 CO2-neutraal zijn. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan een klimaatvriendelijk facilitymanagement.
In het kader van het energieconcept wordt bijvoorbeeld afvalwarmte opgeslagen in een gelaagde warmwatertank en vervolgens gebruikt voor verwarming. Een uitgebreid energiebewakingssysteem, dat gebruikmaakt van instrumenten uit het eigen assortiment, helpt ook om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
Op het dak van het nieuwe gebouw werden zonnepanelen geplaatst met een piekvermogen van 365 kilowatt, genoeg om de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ongeveer 75 eengezinswoningen te dekken. In Reinach heeft Endress+Hauser nu meer dan 3700 vierkante meter aan zonnepanelen met een totaal piekvermogen van ongeveer 1 megawatt, waarmee het bedrijf een van de grootste producenten van zonne-elektriciteit in de regio Basel is.
Op het dak zijn ook twee bijenkolonies en verschillende bijvriendelijke bloemen te vinden, een project dat bijdraagt aan de instandhouding van de biodiversiteit, aangezien deze kleine insecten worden beschouwd als de belangrijkste plantenbestuivers van Midden-Europa.
Bestandsgrootte: |
17.5 MB |
Bestandsnaam: |
EH_2022-01-07_Reinach.zip |
Ontvang de volgende persberichten en het volgende nieuws rechtstreeks in uw mailbox. Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global